This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994拉电流 PDO 电流限制设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293289/tps65994ad-tps65994-source-pdo-current-limit-setting

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65994QFNEVM

TPS65994目前在做Thunderbolt功能时,客户需要限流1.5A,实际我们在Application Tool里面Source PDO1里面的Maximum Current设置为1.5A、实测抽载到2.4A才保护 μ A、想确认下限制输出电流是否是在这边设置 μ A、另外如果设置正确 μ A、这样的行为是否正常?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    您能否将此帖子发布在 E2E China 上以获得支持? 可通过 此处链接的网站找到该内容。 或通过以下网址: https://e2echina.ti.com/

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    我已经在 E2E China 上发布了这个问题,但他们没有测试板来确认设置是否正确,您能帮我确认这个问题吗?  回答我的问题,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我无法自行翻译上述问题。 据我所知、我可能会说错、E2E 中国接受了问题并将其发布在这里。

    使用 google 翻译: 如果 TPS65994当前使用 Thunderbolt 功能、客户需要将电流限制为1.5A。 实际上、我们在应用工具中将拉电流 PDO1中的最大电流设置为1.5A、在保护之前测量的负载为2.4A。 我想确认输出电流限制是否在此处设置的范围内、如果设置正确、这种行为是否正常?

    您的问题是否准确?

    如果是、您可以共享.pjt 文件吗?  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 托尔森

    是的,描述是正确的,我已经上传了附件,请帮助再次作弊,谢谢~

    文件:///E:/%E9%B8%BF%E5%90%88X86%E7%90%86%E5%85%89%E9%A1%B9%E7%9B8%E8%80%E4%E6%9C%BA/FW/TPS65994_TPS65994_TPS65994_E4.png Power_Setting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolson

    我无法上传附件,设置路由为:Application Customization Tool->Port1 Setting->Transmit Source Capabilities -> Source PDO1->Maximum Current

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    您有 FAE 吗? 向他们发送信息可能会更容易、因为他们可以相应地进行处理和发布。

    这个问题看起来可能与开发的配置有关、因此我需要对您可能放置的任何设置进行点对点运算。

    您是否有任何可以获取或共享的 PD 日志? 当使用 TPS65994QFNEVM 并以这种方式设置最大电流时、这是 PD 协议通告的唯一电流:  

    您能检查一下吗、并尝试在此处再次上传.pjt 文件吗? 您应该能够拖放到 E2E 框中、然后上传相应的内容。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_TBT3_5F00_Source_5F00_NoSink_5F00_20230707.pjt

    大家好,托尔森

    我已上传.pjt 文件,请帮助再次检查,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    感谢您的参与! 我目前不在办公室、但会在我回来时进行调查和测试。 鉴于本周为假日、请预计会有一些延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    您是否有任何更新? 我希望结果,请帮助验证我的设置,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我现在还不在办公室、直至明天。 当我返回时、我将了解这一点。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我正在尝试重现您的问题、但我只看到最大值为1.5A。 但是、正如您所说的、您看到的是2.4A 而不是1.5A 的情况、这是正确的吗?

    使用您的项目时、我注意到固件缺失、是这样吗? 您正在使用哪个固件版本?

    使用工程文件、TPS65994QF EVM 和固件时、我会得到以下结果、其中 PD 器件设置的最大电流为1.5A

    然后它接受该请求并发送 PS_RDY。  

    您是否有任何可以与我分享的捕获、电压、电流、PD 分析仪日志或 Saleae 捕获信息? 或者您能为我获得这些吗?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    我的.pjt,是1.5A,、但我测量的结果是2.4A,作为您的结果、我的设置看起来不错,您可能需要使用此设置来测量实际的最大保护电流~谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    届时,我会继续研究这个问题。 我希望有一些东西,让你知道我明天会发现什么。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    请尝试使用以下.bin 文件。 我还提供了.pjt、以防您需要在将来进行更改:

    e2e.ti.com/.../ting_5F00_request_5F00_07DEC.bin

    e2e.ti.com/.../ting_5F00_request_5F00_07DEC.pjt

    这是从您发送给我的.pjt 派生的。 我有一个视频、但我无法将其下载到计算机上。  

    使用上述的.bin 文件时、电子负载现在不会变为2.4A。  但使用1.5A 供负载是可行的。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tolson

    谢谢,我会验证您发送的 bin 文件,顺便说一下,您在 pjt 中更改了什么设置,您能告诉我细节,并帮助解释为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我降低了 FW 用来选择电流限值的过冲量。 正如我们讨论过的、电流会流过最初需要的电流。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    好的,您能告诉我您更改了哪个 pjt 设置? 以及为什么此项目可以限制过冲电流、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我更改了 IlimOvershoot。 通过将鼠标悬停在该特定字段的寄存器0x27的"Field"列上、或在技术参考手册第40页上可以找到更多信息。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托尔森

    我得到了,非常感谢~