This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何使用同步 FET 软开/关

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302979/ucd3138-how-to-use-sync-fet-soft-on-off

器件型号:UCD3138
我首先创建了一个周期值为2.5us 的 DPWM 模块、并将其设置为正常的闭环模式。 在我将前端2用作 DPWM 模块的斜坡源后、我启用了 DPWM 模块的 SyncFET 斜坡操作。 我发现 DPWMB 的占空比大小与 SYNC_FET_RAMP_START 位中设置的值相同。 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     参阅 TRM 第122页的 《UCD31xx 技术参考手册》(修订版 D)(TI.com)、其中 描述了使用斜坡模块进行同步 FET 软开/关。  

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,徐美
    我遵循第122页所述的同步 FET 的软开/关配置、示波器显示的 DPWMB 的占空比与我为斜率起点设置的 SYNC_FET_RAMP_START 位一致。 这是否正常?

    谢谢!