This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:OCP Rsense 值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303674/lm5176-ocp-rsense-value

器件型号:LM5176

您好、专家:

我想知道如何计算 Rs 值的计算公式。 客户使用输入电压为9V~48V、输出电压为20V、输出电流为300kHz 和4.5uH 的9V。

我需要 填写的 IOCP 是什么? 它是12A * 125%= 15A? 还是 IL (PEAK)?

针对客户情况、其 IL (峰值)为31.39A、图中是否由峰值电感电流表示?

 

  • 另一个问题是、如果电感器饱和电流不够、是否允许并联两个电感器?

谢谢你。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    计算检测电阻时、请始终使用峰值电感器电流。 在正常运行期间、绝不应触发 OCP、因此检测电阻需要足够小、以便它可以在不触发保护功能的情况下支持电感器的峰值电流。

    LM5176数据表中还包含了有关检测电阻选择的部分。

    我强烈建议客户始终只使用一个电感器。 如果电流过高、请选择额定电流更高的电感器或两相实现方案。
    两个并联电感器可能会出现意外行为、因为难以处理电流平衡和总体电感。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    明白了您的观点。

    谢谢你。