This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306 -电池组远程感应

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301747/bq25306-bq25306---battery-pack-remote-sensing

器件型号:BQ25306

您好!

您能否建议为 BQ25306实现电池遥感的建议配置?

输入电压9-17V

BAT=2S1P 锂离子电池

VBAT_max=8.4V

ICH=2.5A

该电池组连接到一根1米长的电缆、该电缆的 B+和 B-导线的典型阻抗均为50 -70 mΩ。

然而、这些规范并未提供任何与如何执行电池组远程感测相关的信息。

您能否建议比实现电池遥感更好的选择?

选项1:


 

选项2:

我们是否可以通过与 BQ25306的远程电池组连接来补偿 B 线上的压降?

此致

维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaliy,

    选项2可能会更好。 如果可能、请在电路板上进行验证。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢更新、但我希望您能清楚地了解 BQ26306可以支持哪些功能以及如何支持。
    该规格似乎对遥感问题保持沉默。 在继续进行评估之前、是否有可能更好地了解 IC 可能如何支持此类功能?
    您能否与内部团队一起查看此商品、并告诉我您的建议?

    谢谢

    维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaliy,

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaliy,

    选项2应该更好。  d/s 上的 BAT 引脚说明如下:

    电池电压检测输入。 将该引脚连接到电池组的正极端子和电感器输出端子的节点。 建议将10-µF 电容器连接到此引脚。

    谢谢。