请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25306 您好!
您能否建议为 BQ25306实现电池遥感的建议配置?
输入电压9-17V
BAT=2S1P 锂离子电池
VBAT_max=8.4V
ICH=2.5A
该电池组连接到一根1米长的电缆、该电缆的 B+和 B-导线的典型阻抗均为50 -70 mΩ。
然而、这些规范并未提供任何与如何执行电池组远程感测相关的信息。
您能否建议比实现电池遥感更好的选择?
选项1:

选项2:

我们是否可以通过与 BQ25306的远程电池组连接来补偿 B 线上的压降?
此致
维塔利