客户存在电芯电压问题。
大约40个电池组(概率约为1.5%)存在异常电压问题、具有异常电压的电池组不会触发保护/故障。
电芯2电池异常、采样电压值为56248mV
电芯5 2电池异常、采样电压值为56129mV
CELL3 36电池异常、采样电压值为45847mV
我要求他们检查是否是通信异常造成的。
您对潜在原因有什么意见吗?
另外、对于电芯电压采样输出、有没有上限和下限?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户存在电芯电压问题。
大约40个电池组(概率约为1.5%)存在异常电压问题、具有异常电压的电池组不会触发保护/故障。
电芯2电池异常、采样电压值为56248mV
电芯5 2电池异常、采样电压值为56129mV
CELL3 36电池异常、采样电压值为45847mV
我要求他们检查是否是通信异常造成的。
您对潜在原因有什么意见吗?
另外、对于电芯电压采样输出、有没有上限和下限?
尊敬的 Fabio:
很抱歉没有澄清这个问题: 这个问题发生的频率有多高?
我的意思是、在有问题的电池组中、这是每小时发生一次、每天发生一次、每分钟发生一次等等? 根据您关于这很难重现的评论、我假设这种情况并不经常发生。
当我询问器件处于何种模式时、这是由于一个已知问题:
由于轮询方法、TI 观察到在睡眠模式下电芯1的电压跳变。 请参阅 数据表中的第10.1.3节(适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 BQ76942 3节至10节串联高精度电池监控器和保护器(修订版 B)(TI.com))、但据我所知、其他电池上并未观察到这一点。
此致!
安德里亚