This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电压错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303182/bq76942-voltage-error

器件型号:BQ76942

客户存在电芯电压问题。

大约40个电池组(概率约为1.5%)存在异常电压问题、具有异常电压的电池组不会触发保护/故障。  
电芯2电池异常、采样电压值为56248mV
电芯5 2电池异常、采样电压值为56129mV
CELL3 36电池异常、采样电压值为45847mV

我要求他们检查是否是通信异常造成的。

您对潜在原因有什么意见吗?

另外、对于电芯电压采样输出、有没有上限和下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    如果没有触发故障或保护、则这很可能是测量/通信问题、因为 BQ76942使用比较器触发 OV、UV 和 OW 的电芯电压故障。

    我有一些跟进问题:

    此问题发生的频率如何?

    客户是否发现电池2、3和5以外的其他电池出现了此问题?  

    这是在睡眠模式还是正常模式下发生?

    报告故障电芯电压多久?  它在另一个测量周期后是否会清除?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.约1.5%的电池组存在此问题。

    2.在异常的40个电池组中, 只能观察到电池2、电池3和电池5。  

    3、客户也不知道发生了什么。 因为在其 MCU 中、它们会记录最大电压、该电压将上传到远程服务器。 因此、我们发现了该问题。  

    他们试图在实验室中重现此示例、但复制并不容易。  

    客户仅从电芯电压寄存器中读取值。

    您对此问题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    很抱歉没有澄清这个问题: 这个问题发生的频率有多高?

    我的意思是、在有问题的电池组中、这是每小时发生一次、每天发生一次、每分钟发生一次等等?  根据您关于这很难重现的评论、我假设这种情况并不经常发生。

    当我询问器件处于何种模式时、这是由于一个已知问题:

    由于轮询方法、TI 观察到在睡眠模式下电芯1的电压跳变。  请参阅 数据表中的第10.1.3节(适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 BQ76942 3节至10节串联高精度电池监控器和保护器(修订版 B)(TI.com))、但据我所知、其他电池上并未观察到这一点。

    此致!

    安德里亚