主题中讨论的其他器件: BQ4050
尊敬的专家
将 BQ25798充电电流设置为3200mA、将截止电流设置为80mA、 ≤的切断电流为182mA、无法满足指定的标准 Δ V 100mA。
BQ25798设置与80mA 相同的充电截止电流。 截止电流的精度因设置1000mA 和3200mA 充电电流而异
具有更高的精度。 充电电流为3200mA、测得的截止电流约为182mA。 对于1000mA 的充电电流、测得的截止电流为77mA。 是否有可能
解释导致这种现象的原因是什么?
1.使用70W USB-C 电源适配器 PD 进行充电、充电电流(REG03)设置为3200mA、终止电流(REG09)设置为80mA。 充电终端 BQ4050读取的截止电流为182mA
充电电流3200mA、截止电流182mA

充电电流 设定3200mA

Term 电流 设置 80mA

使用70W USB-C 电源适配器 PD 进行充电、将充电电流(REG03)设置为1000mA、将术语电流(REG09)设置为80mA。 充电终端 BQ4050读取的截止电流为77mA



充电激活过程中、首次连接充电器时、BQ25798_ 5V 的 LDO 电压 REGN 突然下降到0V、无法开始充电。 第二次连接到充电时、可以正常充电。 我是否可以询问哪些情况会导致 BQ25798_ 5V 的 REGN 关闭?