This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:截止电流在设置

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302722/bq25798-the-cutoff-current-varies-between-setting

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ4050

尊敬的专家

将 BQ25798充电电流设置为3200mA、将截止电流设置为80mA、 ≤的切断电流为182mA、无法满足指定的标准 Δ V 100mA。
BQ25798设置与80mA 相同的充电截止电流。 截止电流的精度因设置1000mA 和3200mA 充电电流而异
具有更高的精度。 充电电流为3200mA、测得的截止电流约为182mA。 对于1000mA 的充电电流、测得的截止电流为77mA。 是否有可能
解释导致这种现象的原因是什么?

1.使用70W USB-C 电源适配器 PD 进行充电、充电电流(REG03)设置为3200mA、终止电流(REG09)设置为80mA。 充电终端 BQ4050读取的截止电流为182mA

充电电流3200mA、截止电流182mA

充电电流 设定3200mA

Term 电流 设置 80mA

使用70W USB-C 电源适配器 PD 进行充电、将充电电流(REG03)设置为1000mA、将术语电流(REG09)设置为80mA。 充电终端 BQ4050读取的截止电流为77mA

充电激活过程中、首次连接充电器时、BQ25798_ 5V 的 LDO 电压 REGN 突然下降到0V、无法开始充电。 第二次连接到充电时、可以正常充电。 我是否可以询问哪些情况会导致 BQ25798_ 5V 的 REGN 关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    在1方面、为了提高电流测量精度、我们的大多数 NVDC 充电器会以较低的充电电流设置关闭 BATFET 的部分。  因此、BATFET 具有更大的阻性(降低效率)、但提高了测量精度。

    关于2、我以前没有看到过这种行为。  您能提供测试条件 VBUS 吗? 是什么? ICHG? ISYS 负载? 此外、在骤降之后、由于 VSYS 为高电平、似乎转换器仍在切换?   转换器在开关吗?

    此致、

    杰夫