This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:针对建议的更高输出电流的引脚对引脚器件

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298606/lmr23630-pin-to-pin-device-for-higher-output-current-recommend

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR51450LMR14050

大家好、

我的客户 Narwal 说 EE 是机器人真空吸尘器。 它们使用  LMR23630ADDAR、但其 输出电流为3A、这太小了。 您能帮助为他们推荐一个引脚对引脚降压吗? 要求如下:

  1. 输入电压为11V-18V
  2. 输出电压为3.8V-3.95V、精度为 ±5%
  3. 输出电流高达4.5A
  4. 带有  LMR23630ADDAR 的引脚对引脚

引脚对引脚器件、那么我们可以访问它。 您也可以帮助其他更合适的设备。 谢谢。

此致、

琥珀色