Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR14050
主题中讨论的其他器件:LMR51450、 LMR14050
大家好、
我的客户 Narwal 说 EE 是机器人真空吸尘器。 它们使用 LMR23630ADDAR、但其 输出电流为3A、这太小了。 您能帮助为他们推荐一个引脚对引脚降压吗? 要求如下:
- 输入电压为11V-18V
- 输出电压为3.8V-3.95V、精度为 ±5%
- 输出电流高达4.5A
- 带有 LMR23630ADDAR 的引脚对引脚
引脚对引脚器件、那么我们可以访问它。 您也可以帮助其他更合适的设备。 谢谢。
此致、
琥珀色