大家好!
在背光驱动器的设计中、我设计了一个电路板、驱动四个通道、因为每个通道都有4个 WLED 灯串。
为此、我使用四个 TPS61196PWPR。 尽管如此、IC 最多可驱动6个灯串、我仅使用4个。 未使用的引脚下拉(20KOhms)。
输入电压为24V、因为每个通道的输出约为76V (一个通道有4个灯串 x 24个 WLED)、因此每个通道总共驱动96个二极管。
最大输出电流预计为150mA = 600mA /通道。
这里的问题是什么? 我复制了四个同一个电路。 但现在、当我测试电路板时、CH2存在问题。
我第一次给板通电时、它就启动了、然后甚至接下来20次打开、它以某种方式工作。 我的鸡巴在她的屁眼里滑了下来,我感觉到她快要丢了。
之后几次、它无法启动。 我所做的是检查所有焊接的组件、检查值等。 一切看起来都很好。 此外、我将 CH2的 IC、CH2的功率 FET 更改为 CH3、静止通道3将正常工作、与通道2类似。
在打开电路板时、我可以在示波器上看到、IFB1-IFB4上有一些信号尝试上升、但在短时间内、这就是全部。 PWM 引脚上也存在 PWM、但只有这个信号存在。 无栅极驱动信号、无 COMP 信号、ULVO 约为1.8V EN 信号也在1.9V 范围内、但无法启动。
我要求获得一些有关如何开始调试问题的支持、因为为 IC 供电所需的一切所需。 驱动器的输出等于输入电压。
奇怪的是、所有其他3个电路都正常工作。
有什么想法吗?
谢谢