This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196PWPR 未启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291011/tps61196-tps61196pwpr-does-not-start

器件型号:TPS61196

大家好!  

在背光驱动器的设计中、我设计了一个电路板、驱动四个通道、因为每个通道都有4个 WLED 灯串。  

为此、我使用四个 TPS61196PWPR。 尽管如此、IC 最多可驱动6个灯串、我仅使用4个。 未使用的引脚下拉(20KOhms)。  

输入电压为24V、因为每个通道的输出约为76V (一个通道有4个灯串 x 24个 WLED)、因此每个通道总共驱动96个二极管。  

最大输出电流预计为150mA = 600mA /通道。  


这里的问题是什么? 我复制了四个同一个电路。 但现在、当我测试电路板时、CH2存在问题。  
我第一次给板通电时、它就启动了、然后甚至接下来20次打开、它以某种方式工作。 我的鸡巴在她的屁眼里滑了下来,我感觉到她快要丢了。  

之后几次、它无法启动。 我所做的是检查所有焊接的组件、检查值等。 一切看起来都很好。 此外、我将 CH2的 IC、CH2的功率 FET 更改为 CH3、静止通道3将正常工作、与通道2类似。  

在打开电路板时、我可以在示波器上看到、IFB1-IFB4上有一些信号尝试上升、但在短时间内、这就是全部。 PWM 引脚上也存在 PWM、但只有这个信号存在。 无栅极驱动信号、无 COMP 信号、ULVO 约为1.8V EN 信号也在1.9V 范围内、但无法启动。  

我要求获得一些有关如何开始调试问题的支持、因为为 IC 供电所需的一切所需。 驱动器的输出等于输入电压。  

奇怪的是、所有其他3个电路都正常工作。  


有什么想法吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61196每通道最高只能支持200mA、因此不建议将其用于此600mA /通道应用。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    600mA 每通道意味着4个 IFB 引脚由150mA ... 整个原理图仅代表我的一个通道、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    备注:让我先审阅您的原理图、然后提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    只需要强调一下、3个通道供电和工作正常、只有第二个通道有问题。  

    我当时想、一些电容或电阻有误、但我仔细检查了一下、一切看起来都正常。  
    当我使用镊子检查 IFB 引脚的焊接质量时、通过触摸封装的一个 IFBV 引脚、输出启动、并且 LED 打开。  

    只是一个谜。  

    我今天也会继续处理这个问题、并会与您保持联系!  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    只是想澄清一下"此外、我将 CH2的 IC、CH2的功率 FET 更改为 CH3 "。 您是说尝试了新的 IC 吗? 但 CH2至 CH3的功率 FET 是什么?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    功率 FET 为 SIR632DP-T1。 我也用新的更改了它们。 问题是 CH3可以继续工作、但 CH2仍然无法工作。  

    我来向您展示一些有趣的东西。 完成几次测量后、我意识到 CH2上的功率 FET 没有驱动信号。  


    以下是工作通道3上的 V_OUT 和 PWM 的结果:(蓝色表示 PWM、黄色表示输出电压波形)  


    1. 以下是 非工作通道2上的 V_OUT 和 PWM 的结果:(蓝色表示 PWM、黄色表示输出电压波形)  

    我可以在这里看到、PWM 是与 Vout 同时生成的。 根据数据表中的时序图、我看到 PWM 发生了延迟。  

    但为什么 CH3可以工作呢? 在我看来、PWM 时序不是这里的问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Tsvetomir。

    我 在您的原理图中没有看到 CH2上的功率 FET。 我对您的描述的理解有误吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我不能理解你的观点、Patrick。  
    例如、我在第一条评论中附加了 CH1的一般原理图。 该原理图对于 CH2、CH3、CH4也是相同的。 只需复制/粘贴即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我理解为什么我不能理解你的观点。 因为我们通常将 CH 称为 LED 灯串、所以我将 CH1理解为 IFB1。 但您实际上是指 CH1作为第一个电路。

    我可以知道所有4个 TPS61196电路都在同一个电路板上吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了!  
    对不起 创建的混淆。  

    可以! 您是对的! 所有电路都位于同一电路板上。 我有一些较旧的版本、每个 TPS61196 IC 的4个不同电路板上分开。  
    但现在我已将它们组合在一个 PCB 上。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以看看您的完整原理图吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、昨天我会给您回放电子邮件。  
    您收到了我的问题吗?  

    请发送您的电子邮件给我、因为这是公共场所、所以可能不允许我在此处分享原理图!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经发送您的地址请求友谊。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在调查中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    Br

    帕特里克