This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:非隔离式设计 VCIN 配置

Guru**** 2512735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299045/tps2373-non-isolated-design-vcin-configuration

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

您好!

我的应用采用非隔离式设计。 我不使用 VCOUT、并使用0.1uF 电容器对其进行端接。

A)当 VCIN 未通电、即端接至一个0.1uF 电容器时、TPS2373-4芯片能够完成硬件握手并启用 PSE 的所需电源输出。 但如果没有 VCIN、信号 TPH、TPL、BT 和 PG 处没有任何内容。  

B)由于我们的应用需要识别 PSE 类别和分配的功率、因此我们需要 TPH/TPL/BT 信号、因此我们使用 VDD 电阻器-齐纳二极管(9.3V)偏置 VCIN。 但在此操作之后、TPS2373芯片停止响应并且不执行握手、并且无法使能 PSE 的功率输出。 即使恢复到以前的状态、TPS2373芯片也似乎不起作用。

这是在定制电路中完成的、不是 EVM。 我们的电路没有隔离变压器或 PWM 控制器、但 TPS2373周围的一切内容与 EVM 中的相同。 此应用程序执行握手、启用 PSE 电源输出、由电池供电且不从 PG 或 VCOUT 电源输出获取功率的 MCU 将读取 TPH/TPL/BT/VCOUT。

我们的问题是:

1) 1) 1) TI 是否测试了连接到功率 VDD 的 VCIN-电阻器-齐纳二极管连接? 您是否能够共享原理图电路以显示其在非隔离应用中的实施情况。

2) 2)如果是、这里所需的偏置电压是多少? 数据表指定高于8.5V 的电压就足够了。

3)是否有任何已记录的 TPS2373在非隔离应用中应用 VCIN 时发生故障的案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    感谢您的联系。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    感谢您的耐心等待。

    对于 BT 非隔离应用、建议使用 TPS2372、而不是 TPS2373、因为它没有启动电路(VC_IN 和 VC_OUT 引脚)。 有关 TPH/TPL/BT 连接、请参阅 TPS2372-4EVM (www.ti.com/.../TPS2372-4EVM-006)。

    如果您在此处使用 TPS2373、 可以尝试以下两项操作:

    1.如果您未将 VC_OUT / VC_IN 引脚用于任何用途(包括  TPH/TPL/BT)、则可以使用 R 分压器或齐纳+ R 将 VC_IN-RTN 设置为来自 VDD 的大约10-15V。 然后、您可以 使用 TPH/TPL/BT 来驱动 VDD。

    2.如果您要使用 VC_OUT / VC_IN 引脚、可以添加一个 LDO 或相关稳压器、以便将来自 LDO-RTN 的~12V VC_IN-RTN 转换 VDD。

    此致、

    帝昂