Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件: TPS2372
您好!
我的应用采用非隔离式设计。 我不使用 VCOUT、并使用0.1uF 电容器对其进行端接。
A)当 VCIN 未通电、即端接至一个0.1uF 电容器时、TPS2373-4芯片能够完成硬件握手并启用 PSE 的所需电源输出。 但如果没有 VCIN、信号 TPH、TPL、BT 和 PG 处没有任何内容。
B)由于我们的应用需要识别 PSE 类别和分配的功率、因此我们需要 TPH/TPL/BT 信号、因此我们使用 VDD 电阻器-齐纳二极管(9.3V)偏置 VCIN。 但在此操作之后、TPS2373芯片停止响应并且不执行握手、并且无法使能 PSE 的功率输出。 即使恢复到以前的状态、TPS2373芯片也似乎不起作用。
这是在定制电路中完成的、不是 EVM。 我们的电路没有隔离变压器或 PWM 控制器、但 TPS2373周围的一切内容与 EVM 中的相同。 此应用程序执行握手、启用 PSE 电源输出、由电池供电且不从 PG 或 VCOUT 电源输出获取功率的 MCU 将读取 TPH/TPL/BT/VCOUT。
我们的问题是:
1) 1) 1) TI 是否测试了连接到功率 VDD 的 VCIN-电阻器-齐纳二极管连接? 您是否能够共享原理图电路以显示其在非隔离应用中的实施情况。
2) 2)如果是、这里所需的偏置电压是多少? 数据表指定高于8.5V 的电压就足够了。
3)是否有任何已记录的 TPS2373在非隔离应用中应用 VCIN 时发生故障的案例?