请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63460EVM 您好、TI!
我想使用 具有以下配置的 LM63460EVM:
输入(VDC)= 25 ~ 34V。
输出(VDC)= 24V。
输出(A)= 0 ~ 4A。
~ Webench 工具建议将 R7电阻器更改为4.32千欧、将 L2电感器更改为3.9 μ H 4.72uH。
我购买了用于代替 EVM 中 L2的电感器(PN:Xgl-4030-472MEC)、但很难找到、因为引脚位于器件下方。
是否可以在 安装了 XGL-4030-472MEC 而非原始 L2的情况下购买此 EVM?
我购买并损坏了两个试图自行更改它的 EVM。
谢谢。
拉斐尔