This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63460EVM:将 L2器件更改为 XGL-4030-472MEC

Guru**** 2469830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302824/lm63460evm-l2-part-change-to-xgl-4030-472mec

器件型号:LM63460EVM

您好、TI!

我想使用 具有以下配置的 LM63460EVM:

输入(VDC)= 25 ~ 34V。

输出(VDC)= 24V。

输出(A)= 0 ~ 4A。

~ Webench 工具建议将 R7电阻器更改为4.32千欧、将 L2电感器更改为3.9 μ H 4.72uH。

我购买了用于代替 EVM 中 L2的电感器(PN:Xgl-4030-472MEC)、但很难找到、因为引脚位于器件下方。

是否可以在 安装了 XGL-4030-472MEC 而非原始 L2的情况下购买此 EVM?

我购买并损坏了两个试图自行更改它的 EVM。

谢谢。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    我以前使用过 Coilcraft 电感器、不幸的是、您需要一个 SMD 返修站 、以便移除底部引脚的电感器。   

    请参阅以下内容:

    另外很抱歉、您无法购买安装了不同电感器的 EVM。

    谢谢。

    安德鲁