请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们的客户 向我们提供了新的 BQZ 文件、该文件发布了一些新参数。 我们需要知道如何理解和设置它;
"最小锥形电荷"默认配置为25mA、但 规格中没有具体说明、 我不确认它是否与 VCT 条件下的最小充电容量相符。 此外,基于这一 设置,我安排了一个1000mA 电池容量45,以供验证,已证明 VCT 条件可以通过0.05Cmin 充电截止电流实现。 因此、我们认为参数单位