This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:请参阅数据存储器参数设置

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295628/bq27z561-r2-consult-data-memory-parameter-settings

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们的客户  向我们提供了新的 BQZ 文件、该文件发布了一些新参数。 我们需要知道如何理解和设置它;

"最小锥形电荷"默认配置为25mA、但 规格中没有具体说明、 我不确认它是否与 VCT 条件下的最小充电容量相符。 此外,基于这一 设置,我安排了一个1000mA 电池容量45,以供验证,已证明 VCT 条件可以通过0.05Cmin  充电截止电流实现。 因此、我们认为参数单位

VCT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请等待回复延迟。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该测量仪的最小锥面充料的默认配置为0.25 mA 十六进制  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,我试图把它设置为0.25mA 但得到的反馈,数据类型不能输入,  单位"mAh"是错误的;软件接口是否显示的 mAh 单位的最小收尾电荷不正确;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可能无法完全理解您的问题。 TRM 的状态可能不正确、因此当存在差异时、请参阅 bqStudio 中的说明。  

    此致、  

    Jonny.