Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922055 您好!
我在数据表的任何位置都找不到最大输出占空比或 Vin 和 Vout 之间的最小差值。
假设输入电压为24V、那么最大输出电压 必须低于24V。
另外、 在 CV 模式下如何确定输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安德拉斯、您好!
我在数据表的任何位置都找不到最大输出占空比或 Vin 和 Vout 之间的最小差值。
假设输入电压为24V、那么最大输出电压 必须低于24V。
[/报价]为了使 TPS922055将电流调节到目标值、您应该确保 LED (灯串)电压<输入电压。
为了使 TPS922055能够最准确、一致地将电流调节到目标值、您应确保 CSP 引脚的电压> 2V。 也就是说、您应该确保输入电压- LED (灯串)电压> 2V。
Unknown 说:此外、 在 CV 模式下如何确定输出电压?进入全 CV 模式后、输出电压将被钳位、从而使 UVP 引脚的电压 被钳位在1.32V (典型值)。
此致、
周老师
[/quote]