This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:最大输出占空比(Vin 和 Vout 之间的最小差异)

Guru**** 2636775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301706/tps922055-maximum-output-duty-cycle-minimum-difference-between-vin-and-vout

器件型号:TPS922055

您好!

我在数据表的任何位置都找不到最大输出占空比或 Vin 和 Vout 之间的最小差值。

假设输入电压为24V、那么最大输出电压 必须低于24V。

另外、 在 CV 模式下如何确定输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    我在数据表的任何位置都找不到最大输出占空比或 Vin 和 Vout 之间的最小差值。

    假设输入电压为24V、那么最大输出电压 必须低于24V。

    [/报价]

    为了使 TPS922055将电流调节到目标值、您应该确保 LED (灯串)电压<输入电压。

    为了使 TPS922055能够最准确、一致地将电流调节到目标值、您应确保 CSP 引脚的电压> 2V。 也就是说、您应该确保输入电压- LED (灯串)电压> 2V。

    Unknown 说:
    此外、 在 CV 模式下如何确定输出电压?

    进入全 CV 模式后、输出电压将被钳位、从而使 UVP 引脚的电压 被钳位在1.32V (典型值)。

    此致、

    周老师

    [/quote]