This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616 LDOIN 电容器蜂鸣

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295856/bq79616-bq79616-ldoin-cap-buzzes

器件型号:BQ79616

迪尔斯

    BQ79616 sch C102电容器在使用时发出蜂鸣声、测试 ldoin io、6V 电源以固定频率下拉低、这是什么问题?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    菊花链电流为10mA、因此菊花链通信时300R 上会有额外的压降。

    C102上的纹波电压会产生 压电效应。 C102使用 C0G 材料、或用两个100nF 材料替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪尔斯

        R151/R153/R66,300R 是否可以将其更改为9R?C0G 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议使用这样的小电阻器。 它使 Q2能够在浪涌期间承受更高的电压并增加 Q2功率耗散。  

    仅当输入电压过低时、才建议降低电阻。