Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
您好、团队成员:
我对 BQ25886 IC 有一些疑问、如下所示。
BQ25886的 D+和 D-引脚有何作用?
2.此 IC 中的 OTG 模式是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
" BQ25886的 D+和 D-引脚有何用途?" -- Bill J --查看 SLUAA94 USB D+/D-应用说明
" 此 IC 中的 OTG 模式是什么?" --Bill J--看一看 本文 中有关 OTG 的内容。 另请参见应用 手册 SSZY001
您好
当 电池未处于充电模式时,是否可以在"SYS 引脚"处获取电池电压?
Bill J --是的,这将起作用。
您能建议如何限制输入电流吗?
将 R-ILIM (引脚8)设置为370 Ω。