This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296652/bq25886-bq25886

器件型号:BQ25886

您好、团队成员:

我对 BQ25886 IC 有一些疑问、如下所示。

BQ25886的 D+和 D-引脚有何作用?

2.此 IC 中的 OTG 模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    " BQ25886的 D+和 D-引脚有何用途?" -- Bill J --查看 SLUAA94 USB D+/D-应用说明

    " 此 IC 中的 OTG 模式是什么?" --Bill J--看一看 本文 中有关 OTG 的内容。  另请参见应用 手册 SSZY001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Bill,

     电池未处于充电模式时、我是否可以在"SYS 引脚"获取电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    当 电池未处于充电模式时,是否可以在"SYS 引脚"处获取电池电压?

    Bill J --是的,这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能帮助我、如何配置 ADCIN1引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    BQ25886没有 ADC。  但该系列中的其他器件提供、您使用的是哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、此问题不在电源管理论坛中。 我需要在论坛上提出一个新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Bill,

     BQ25886 IC 如何根据 D+和 D-引脚调整电流和电压。

    该 IC 是否能够进行 D+和 D-检测?

     BQ25886 IC 中的 Klim 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    该 IC 是否能够进行 D+和 D-检测? -- Bill J -是

     BQ25886 IC 中的 Klim 是什么? --比尔 J  - K - ILIM 是1110 A *欧姆。

    另请参阅第8.3.9节以了解更多信息(数据表的第22页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    我想将输入电流限制为3A。 您能提供如何限制输入电流的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能建议如何限制输入电流吗?

    将 R-ILIM (引脚8)设置为370 Ω。