请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB546-DCI 大家好、
TUSB546-DCI 原理图检查清单(SLLA400)建议在表1中专门使用220nF。
而数据表的表8-1显示了"交流耦合电容器(75nF 至265nF)"。
是否必须要求220nF? 或者、如果交流耦合电容器在 75nF 至265nF 范围内、则没有问题?
此致、
太田麻吾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TUSB546-DCI 原理图检查清单(SLLA400)建议在表1中专门使用220nF。
而数据表的表8-1显示了"交流耦合电容器(75nF 至265nF)"。
是否必须要求220nF? 或者、如果交流耦合电容器在 75nF 至265nF 范围内、则没有问题?
此致、
太田麻吾