This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:数据线路的交流耦合

Guru**** 1181670 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301413/tusb546-dci-ac-coupling-for-data-lines

器件型号:TUSB546-DCI

大家好、

TUSB546-DCI 原理图检查清单(SLLA400)建议在表1中专门使用220nF。

而数据表的表8-1显示了"交流耦合电容器(75nF 至265nF)"。

是否必须要求220nF? 或者、如果交流耦合电容器在 75nF 至265nF 范围内、则没有问题?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约塔

    交流耦合电容器的最小电容为75nF、最大电容为265nF。 建议使用220nF、但也可以使用100nF。

    谢谢

    大卫