我们正在使用 TPS65988DKRSHR+TPS65982DMCZBHR PD 解决方案、并进行 PD3.1合规性认证。 我们在一些测试中遇到了故障。 您能帮助我们解决这些问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 TPS65988DKRSHR+TPS65982DMCZBHR PD 解决方案、并进行 PD3.1合规性认证。 我们在一些测试中遇到了故障。 您能帮助我们解决这些问题吗?
您好,Chris,
它基于 Thunderbolt 4 Gorilla Creek TI88。
正在使用的基本固件版本:907-14-14
正在使用的 GUI 版本:6.3.6
VIF:请参阅附件
项目文件:请参阅附件
e2e.ti.com/.../Fail-status_5F00_20231205.xlsxe2e.ti.com/.../T4_2D00_PJT.pjte2e.ti.com/.../T4_2D00_VIF.xml
其中大多数是 VIF/PJT 不匹配问题。
看一下 PD3配置寄存器(0x42)
其中大多数是由于 PJT 或 VIF 中未选中的复选框、需要根据您的系统要求将其设置为禁用。
例如 TEST.VIF.PROT.PORT3.1获取电池状态- PD 状态这受支持。 PD3配置寄存器未选中"支持电池状态"消息。 如果您确实需要启用该功能、请运行 VIF、并确保 VIF 中的设置与发送的临时状态数据对象(BSDO)寄存器(0x7B)和 Tx 电池功能(0x7D)寄存器中的设置相匹配。
请告诉我、这是否有助于解决其中一些问题。 我正在研究其他一些产品。 我将在周一回到您的办公室、询问更多问题。
您能否提供以下日志:
TEST.USB4.DRST.2 PD
PD VDM
TEST.CHECK.PROT.PORT3.2 PD (用于 COMMON.CHECK.TS.X PD 故障)
谢谢。
克里斯