This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DKRSHR+TPS65982DMCZBHR

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300269/tps65988dk-tps65988dkrshr-tps65982dmczbhr

器件型号:TPS65988DK

我们正在使用 TPS65988DKRSHR+TPS65982DMCZBHR PD 解决方案、并进行 PD3.1合规性认证。 我们在一些测试中遇到了故障。 您能帮助我们解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供以下信息:

    正在使用的基本固件版本:

    正在使用的 GUI 版本:

    VIF:

    工程文件:

    失败测试的简短说明/名称。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    它基于 Thunderbolt 4 Gorilla Creek TI88。

    正在使用的基本固件版本:907-14-14

    正在使用的 GUI 版本:6.3.6

    VIF:请参阅附件

    项目文件:请参阅附件

    e2e.ti.com/.../Fail-status_5F00_20231205.xlsxe2e.ti.com/.../T4_2D00_PJT.pjte2e.ti.com/.../T4_2D00_VIF.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中大多数是 VIF/PJT 不匹配问题。

    看一下 PD3配置寄存器(0x42)

    其中大多数是由于 PJT 或 VIF 中未选中的复选框、需要根据您的系统要求将其设置为禁用。

    例如 TEST.VIF.PROT.PORT3.1获取电池状态- PD 状态这受支持。 PD3配置寄存器未选中"支持电池状态"消息。 如果您确实需要启用该功能、请运行 VIF、并确保 VIF 中的设置与发送的临时状态数据对象(BSDO)寄存器(0x7B)和 Tx 电池功能(0x7D)寄存器中的设置相匹配。

    请告诉我、这是否有助于解决其中一些问题。 我正在研究其他一些产品。 我将在周一回到您的办公室、询问更多问题。

    您能否提供以下日志:

    TEST.USB4.DRST.2 PD

    PD VDM

    TEST.CHECK.PROT.PORT3.2 PD (用于 COMMON.CHECK.TS.X PD 故障)

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我已上传 PD 故障日志。 请帮助进行分析。 感谢您的支持

    谢谢。

    LianGuange2e.ti.com/.../PD_2D00_Fail_2D00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    请告诉我 VIF/PJT 修改的结果以及现在发生的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、

    您是否成功解决了一些 VIF/PJT 不一致? 您能提供最新的问题列表吗?

    谢谢。

    克里斯