This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:IBB 设计下的 VIN 范围

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299335/mc33063a-vin-range-under-ibb-design

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他部件: MC34063A

团队成员

很好地建立链路。

我有一个关于 MC33063A 反相设计的简短问题、在 反相电压输出下输入电压范围仍为3~40V。

由于低于降压反相输出设计、VIN+|VINMAX|<VINMAXIME>、但由于  基本模式、比如降压/升压、这是否意味着 VOUT 最高可达40V?

非常感谢

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    感谢使用 e2e 论坛解决这个问题。

    使用负输出电压运行 MC33063A 时有特殊条件是正确的。
    数据表中说明从集电极到发射极的绝对最大电压为40V (Vce)。
    通过查看方框图、我们可以看到集电极连接到 VIN、发射极连接到开关节点(SW)。
    在开关关断期间、SW 电压降至负输出电压。
    例如、在输入电压为35V、输出电压为-10V 时、Vce 电压将为35V -(-10V)= 45V。 这超出规格。

    为了支持负输出电压、您的公式是正确的  VIN+|VINMAX|< VOUT  

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Niklas 的快速回复。

    根据此应用手册,我认为只有 BUCK 设计的   VOUT 具有类似 VIN++|IBMAX|<VINMAX,但 BUCK-BOOST 设计的 IBB 没有这种限制。 因此、在这种情况下、我的理解是错误的、任何 IBB 都具有  VIN++|VINMAX|< 这一 VOUT 限制、对吗?

    e2e.ti.com/.../1273.Working-With-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters.pdf

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    您对 VIN 限制的理解是正确的。
    但是、我指的是 IBB 的开关节点限制。

    因此、 我要查看的方程式是  VOUT |< SW MAX
    对于 MC34063A、此限制也是40V。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    感谢您的解释。

    另一个问题是关于"非达林顿配置"。 根据数据表, 非达林顿配置应如图5 b)所示,其在和引脚1之间有一个电阻器 R*。以下是关键因素:

    1. R*与电感连接在哪里?

    2.注释说当 Vin 是常数时,R*是0欧姆,这意味着非达林  顿配置与达林顿配置完全相同?

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    非达林顿型号是一个概念、其中外部晶体管的基极-发射极电压高于集电极-发射极电压、这会使外部晶体管进入硬饱和状态。
    为此、您将需要一个特殊的电感器、它允许"在中间的某个位置"访问。 问题是在哪里。
    此外、您可能需要大量实验来找出 R'的值。

    我不知道是否有任何客户实际使用此概念。

    此致
    哈利