Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, MC34063A
主题中讨论的其他部件: MC34063A
团队成员
很好地建立链路。
我有一个关于 MC33063A 反相设计的简短问题、在 反相电压输出下输入电压范围仍为3~40V。
由于低于降压反相输出设计、VIN+|VINMAX|<VINMAXIME>、但由于 基本模式、比如降压/升压、这是否意味着 VOUT 最高可达40V?
非常感谢
艾琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Irene:
感谢使用 e2e 论坛解决这个问题。
使用负输出电压运行 MC33063A 时有特殊条件是正确的。
数据表中说明从集电极到发射极的绝对最大电压为40V (Vce)。
通过查看方框图、我们可以看到集电极连接到 VIN、发射极连接到开关节点(SW)。
在开关关断期间、SW 电压降至负输出电压。
例如、在输入电压为35V、输出电压为-10V 时、Vce 电压将为35V -(-10V)= 45V。 这超出规格。
为了支持负输出电压、您的公式是正确的 VIN+|VINMAX|< VOUT
此致、
尼克拉斯
感谢 Niklas 的快速回复。
根据此应用手册,我认为只有 BUCK 设计的 VOUT 具有类似 VIN++|IBMAX|<VINMAX,但 BUCK-BOOST 设计的 IBB 没有这种限制。 因此、在这种情况下、我的理解是错误的、任何 IBB 都具有 VIN++|VINMAX|< 这一 VOUT 限制、对吗?
e2e.ti.com/.../1273.Working-With-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters.pdf
艾琳