This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:ORing 电路的 VBAT_BACKUP 关闭时、VBAT_BACKUP 时的残余电压

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299172/lm7481-q1-residual-voltage-at-vbat_backup-while-vbat_backup-off-for-oring-circuit

器件型号:LM7481-Q1

您好、TI 专家。

在 ADAS 项目中、我们使用两个 LM74810芯片作为 ORing 反向保护电路。

现在我们遇到了一个情况:当 VBAT 开启(12.95V)时、VBAT_BACKUP 未接通电源、"A"引脚上存在意外电压(1.052V)、相关网络的电压如下图所示。

然后、我们移除了 R11042和 R11022、 "A"引脚上仍然存在电压、该电压将缓慢增加。 似乎 LM74810内有到"A"引脚的电流路径。 您能否请"A"针脚和"C"针脚或其他针脚之间的内部电气连接? 这将有助于解释为什么会出现这种意外的电压。

谢谢!

迈克尔. 黄

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    感谢您联系我们。

    您能否 DNP 理想二极管 FET 并检查"A"引脚上是否仍存在电压。

    这是为了知道泄漏路径是来自器件还是理想二极管 FET 的体二极管。


    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

        很抱歉没有标出 DGATE 的电压、它是1.052V、这意味着 FET 关闭。 因此、我们怀疑"A"引脚是否有内部电流路径。

    谢谢!

    迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    我们可以看到"A"引脚上的电压会受到一些寄生泄漏的影响、但它本身没有驱动强度、因此不应该成为问题。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是的、这对电路功能没有影响。  

    当我们移除 R11042和 R11022后、 VBAT 开启时"A"引脚上仍然存在电压、该电压将会增加、此时应该有一条通过"A"引脚的内部电流路径、以及 VBAT_BACKUP 上的充电电容器(20uF)。 这个电流似乎不是很低、您能给我们分享一下泄漏路径吗?

    谢谢

    迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    "我不会骗你的。" 感谢您的耐心。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    很抱歉回复延迟

    LM74810作为内部电流泄漏路径、其值则

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    在这种情况下、VA=1.052V、Vc = 12.51V、似乎具有反极性、该屏幕截图参数是否适用于这种情况?

    谢谢!

    迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    您共享的屏幕截图参数用于反极性、即 Va<0且 VC = 0。 同时、在您的情况下、反向电流阻断情况意味着 VC 和 VA 都保持一些值。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔