您好、TI 专家。
在 ADAS 项目中、我们使用两个 LM74810芯片作为 ORing 反向保护电路。
现在我们遇到了一个情况:当 VBAT 开启(12.95V)时、VBAT_BACKUP 未接通电源、"A"引脚上存在意外电压(1.052V)、相关网络的电压如下图所示。
然后、我们移除了 R11042和 R11022、 "A"引脚上仍然存在电压、该电压将缓慢增加。 似乎 LM74810内有到"A"引脚的电流路径。 您能否请"A"针脚和"C"针脚或其他针脚之间的内部电气连接? 这将有助于解释为什么会出现这种意外的电压。
谢谢!
迈克尔. 黄