我想知道 TI 是否能帮助我设计1A LED 驱动器。 它将驱动一个 RGB 条带、每个通道以大约900mA @24V 的电压运行。
选择-055版本是因为我打算在未来使用具有4A LED 灯串的相同设计。
设计完成后、我将优化 BOM 并使用-052版本。
EN 将从外部下拉、Fault 将上拉。
Question:
- 补偿电路是否需要任何调整?
- 我使用了 EVM 中的二极管、能否使用更小的 PMEG6045?
- 我是否需要值更大的电感器?

为了进行评估、我制作了一个小型 PCB (标识符未对齐)来测试 IC、并添加了一个可选的 EMI 屏蔽层。
3D 渲染:
总计:
顶部:
内部1:内部
2:
底部: