This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:RGB 通用阳极 LED 灯串的原理图审阅

Guru**** 2636225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298946/tps922055-schematic-review-for-rgb-common-anode-led-string

器件型号:TPS922055

我想知道 TI 是否能帮助我设计1A LED 驱动器。 它将驱动一个 RGB 条带、每个通道以大约900mA @24V 的电压运行。
选择-055版本是因为我打算在未来使用具有4A LED 灯串的相同设计。
设计完成后、我将优化 BOM 并使用-052版本。

EN 将从外部下拉、Fault 将上拉。

Question:

  • 补偿电路是否需要任何调整?
  • 我使用了 EVM 中的二极管、能否使用更小的 PMEG6045?
  • 我是否需要值更大的电感器?

为了进行评估、我制作了一个小型 PCB (标识符未对齐)来测试 IC、并添加了一个可选的 EMI 屏蔽层。

3D 渲染: 总计: 顶部: 内部1:内部 2: 底部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我是否能够理解 LED 灯串的电压是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    我们使用以下 LED 字符串: link

    标称 LED 灯串为24V、数据表中没有大量信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    根据我的理解、这些 RGB LED 条包括六个串联的红色 LED (绿色、蓝色相同)。 如果将多个6 LED 段连接在一起、实际上就会并联多个6红色 LED 灯串。 我是对吗?

    如果是这种情况、请查看我的以下评论:

    1. 电感器 L2太小。 可考虑使用像27uH 这样的较大电容器。
    2. 请在靠近 VIN 引脚的位置放置一个100nF 去耦电容器。
    3. 1uF (C5)足以支持 VCC 引脚。
    4. 我建议您将 R3 = 0r 和 C6 = 1nF 作为 COMP 元件的起点、并根据测试结果进行调整。
    5. 请在 CSn 和 CSP 之间(并靠近)放置一个100nF 电容器来滤除噪声。
    6. 不需要使用 EVM 中的二极管。 此处过于规范。

    请更正  PCB 布局上的标识符、这样我就能更轻松地查看您的布局。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    感谢您的答复和建议。 我已经测量并跟踪了 LED 灯串、发现了以下情况。

    我会:

    1. 将电感器更改为22uH (最大 IHLE2525)、对于4A 版本、我使用22uH IHLE4040。  
    2. 添加0.1 μ F 电容器
    3. 我使用的是2.2uF 电容器、其降额相当大。
    4. 将比较器电路值更改为建议值
    5. 添加一个100nF 电容器

    6. 将二极管替换为较小的

    感谢您发送编修。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您可以仔细检查上图中的电阻器值吗? 为什么它们具有如此大的价值? 对于上述 LED 连接、除非将多个 LED 灯串并联在一起、否则 TPS922055无法将电流调节到目标值。

    另外、我想知道 LED 条带能否承受如此大的电流(0.9A 或4A)。

    我建议您与 LED 条带制造商进行核实、以确认此 LED 条带的用法。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    抱歉混淆、这些 LED 灯串单元中有42个是并联的。

    为了清楚起见、我省略了它、但不应该有。

    ~颜色通道围绕800mA 进行绘制、因此 Δ I 20mA 流经每个 LED。

    还有一个功耗为4A 的白光阵列。 我希望在两种用途中使用相同的驱动器 IC 系列。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果20mA 通过红色 LED 灯串、则 LED 的压降将大于2.0V * 6 = 12V。 电阻器的压降将为630 * 0.02 = 12.6V。 总和将大于输入电压、即24V、超出降压 LED 驱动器的运行范围。 我认为这没有道理。

    同样、 我建议您与 LED 条带制造商进行核实、以确认此 LED 条带的使用。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    800mA 是满量程电流、对应于 LED 上的24V 直流电压。 使用 PWM、我可以以大约3.2mA 为增量模拟调光。 我将从基于电压的控制(降压转换器)迁移到基于电流、以便更好地控制输出电流。

    在我的应用程序中,如果不能到达全刻度前10%的位置,这并不重要。 最好让30%的 PWM 对应于大约240mA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我懂了。

    我想知道我还有什么可以帮助你的吗? 如果没有、我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师