Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431, LMV431
主题中讨论的其他器件: TLVH431、 LMV431
大家好!
我使用 SLVA987A 中的以下设计并搭配 TLV431:

我有以下问题、此电路可与 TLVH431很好地配合使用、但 TLV431无法正常工作。
当 Vref 电压低于内部1.24V 基准时、阴极电压将设置为高电平(~Vsup)。
但是、当 Vref 电压高于内部基准时、阴极电压会进入低 VKA 电压、并在转换不稳定的情况下迅速增加。
当超出预期情况时、我测量以下阴极电压示例:


对于我的应用、我希望检测电源的欠压。 使用 TLV431、当电源电压(Vin)低于某个值时会有一个标志。 在电源电压高于另一个值(欠压检测并非正常现象)时、我有第二个阈值。
但是、我的应用能够与 TLVH431型号配合使用。
这种运行差异来自哪里?
提前感谢您。