This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:TLV431:TLV431:开环配置问题电压比较器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297169/tlv431-tlv431-tlv431-voltage-comparator-in-open-loop-configuration-issue

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件: TLVH431LMV431

大家好!

我使用 SLVA987A 中的以下设计并搭配 TLV431:  

我有以下问题、此电路可与 TLVH431很好地配合使用、但 TLV431无法正常工作。

当 Vref 电压低于内部1.24V 基准时、阴极电压将设置为高电平(~Vsup)。

但是、当 Vref 电压高于内部基准时、阴极电压会进入低 VKA 电压、并在转换不稳定的情况下迅速增加。

当超出预期情况时、我测量以下阴极电压示例:

对于我的应用、我希望检测电源的欠压。 使用 TLV431、当电源电压(Vin)低于某个值时会有一个标志。 在电源电压高于另一个值(欠压检测并非正常现象)时、我有第二个阈值。

但是、我的应用能够与 TLVH431型号配合使用。

这种运行差异来自哪里?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此配置中使用时、这两个器件可能会有稍微不同的稳定区域。 这可能导致 TLV431不稳定并振荡、同时 TLVH431处于稳定状态。

    在稳定区域中添加输出电容器可能会改善 TLV431振荡。  

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我在输出端添加了一个3.3µF 电容器、并且看不到任何振荡。

    但我仍然有一个问题:

    在 TLVH431/LMV431上、当我增大基准引脚上的电压时、阴极电压会限制在 VKA (min)。 (当低于基准电压时、电压为~3.3V)

    对于 TLV431、当我增大基准引脚上的电压时、阴极电压不会受到限制并显著增大。 基准电压也是如此、并不仅限于内部电压基准。

    具有 TLV431的比较器的行为不存在。 在此示例中、我成功仿真断电(请参阅 LMV431与 TLV431之间的差异)

    Rin = 10k、Rsup = 1k、Vsup = 5V。

    我在文档中仍然看不到什么区别吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确定是 LMV431导致了此问题、还是 TLV431? 我遇到了此问题、即 Vout 不受 LMV431限制、但 TLV431不存在此问题。 我将努力重现你们的结果并明天回复你们。

    感谢您的耐心等待、

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TLV431给我带来了麻烦 (左侧示波图是 LMV431、右侧示波图是 TLV431)。

    对于 LMV431或 TLVH431等型号、我没有遇到任何问题。

    谢谢!

    蒂波特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 使用此原理图和值  Rin = 10k、Rsup = 1k、Vsup = 5V、测试了 TLV431BQDBZT 和 LMV431BIMF/NOPB。

    LMV431

    TLV431

    很遗憾、我无法复制您的测试结果。 LMV431的低输出电压略有上升。  

    是否尝试过对多个器件重复测试?  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的测试。

    如果我能得到您的结果、我将用几个部分正确检查。

    蒂波特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我复制了 TLV431AILPR 和 TLV431IDBZR 以及 LMV431AIZ/LFT3的测试。

    对于 LMV431、我获得了与您相同的结果( 低输出电压略有上升)。

    对于 TLV431x、我得到的结果与之前相同、

    阴极电压"跟随"基准电压。 (如果不使用输出电容器、则在转换中会产生大量噪声/振荡)。

    因此、我不知道问题可能来自何处、我在 TLV431系列的不同基准上有相同的问题。

    谢谢。

    蒂波特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thibaud、

    我将与团队的其他成员协商、以便在本周结束前找出问题的原因。 感谢您对此问题的耐心解答。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TLVH431没有问题、我可以继续使用该器件。

    谢谢。

    沃尔特