主题中讨论的其他器件:TIDA-00173,, TPS3760
大家好、我要学习的 设计指南 名称是 TIDA-00173。
在 SMPS 电路的布局中的 TIDRB35A 中、TI 提到这是过压补偿器电路(图1)
因此我想知道以下电路如何能够检测过压。
在电路(图2)上、有 HT+引脚。 它是 DC (+)、因此如果我们可以假设直流链路电压为1000V。HT (+)也为1000V。
并将电阻器和 zenor 二极管分压、最后 D32电压为7.5V。
有一个 Serise 电阻、因此 Vin 约为3.2V。
对于 LMS33460、在大约3.0V 的 Vin 上、Vout 不为0。
但 Vin 低于3.0V、Vout 为0。
在我看来、由于 zenor、当直流链路电压过压电平时、D32始终为7.5V。
Q1.我想知道如何才能检测过电压?
问题2. 当发生过压跳闸时、Vout 值
问题3: 能否获取 LM33460 PSpice 文件?


pic。 1 pic。 2