This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS33460:LMS33460

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, LMS33460, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301330/lms33460-lms33460

器件型号:LMS33460
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173,, TPS3760

大家好、我要学习的 设计指南 名称是 TIDA-00173。

在 SMPS 电路的布局中的 TIDRB35A 中、TI 提到这是过压补偿器电路(图1)

因此我想知道以下电路如何能够检测过压。

在电路(图2)上、有 HT+引脚。 它是 DC (+)、因此如果我们可以假设直流链路电压为1000V。HT (+)也为1000V。

并将电阻器和 zenor 二极管分压、最后 D32电压为7.5V。

有一个 Serise 电阻、因此 Vin 约为3.2V。

对于 LMS33460、在大约3.0V 的 Vin 上、Vout 不为0。

但 Vin 低于3.0V、Vout 为0。

在我看来、由于 zenor、当直流链路电压过压电平时、D32始终为7.5V。

       

       Q1.我想知道如何才能检测过电压?

       问题2. 当发生过压跳闸时、Vout 值

       问题3: 能否获取 LM33460 PSpice 文件?

pic。 1                                              pic。 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

           Q1.我想知道如何才能检测过电压?

    原理图的设计人员改变了他们对器件的看法。 LMS33460是一款具有低电平有效输出的欠压检测器。 这意味着当 VIN 降至阈值以下时、VOUT 将变为低电平以标记故障。 另一方面、您也可以通过另一种方式来查看它。 当 VIN 低于阈值且 VOUT 为低电平时、这就是您认为 的良好状态;当 VIN 高于阈值且 VOUT 变为高电平时、这就是您的故障状态。 下面说明了这一视角。

     

           问题2. 当发生过压跳闸时、Vout 值

    如上所述、Vout 将在过压跳闸期间处于高电平。

          问题3: 能否获取 LM33460 PSpice 文件?

    遗憾的是、该器件非常旧、我们没有 SPICE 模型。

    如果您想将此用于您的设计、我建议您改用我们的 TPS3760。

    https://www.ti.com/product/TPS3760

    杰西