请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500212A 大家好、我是 Kaan;
Schematıchs
我直接将5V 连接到3.3V LDO 的引脚。
我的问题;
1.)
我从 MOSFET 输出获得1.5v 的输出、上部 MOSFET 应该提供5V 的电压。 信号来自直流、但 MOSFET 输入 PWM a 和 b 正确。 您能帮助解决此问题吗?
我的 PWM A、PWM B 输出如下。
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1701432166131v1.png)