This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:BQ500212A:

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298818/bq500212a-bq500212a

器件型号:BQ500212A

大家好、我是 Kaan;

Schematıchs

我直接将5V 连接到3.3V LDO 的引脚。

我的问题;

1.)  

我从 MOSFET 输出获得1.5v 的输出、上部 MOSFET 应该提供5V 的电压。 信号来自直流、但 MOSFET 输入 PWM a 和 b 正确。 您能帮助解决此问题吗?

我的 PWM A、PWM B 输出如下。 






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    检查此信息、很快会有更新。

    使用接收器进行测试、需要与 RX 通信才能开始功率传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线圈部分上的输出不相同。 我仅获得直流输出。

    RX 不工作。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将就此问题与您联系。

    我们可以使用该论坛的对话功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何启用 tlv 模块  

    523k 电阻器的输出没有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaan

    对 BQ500212A 的支持非常有限、器件为 NRND。

    如果您使用论坛的对话功能与我联系、我将尽我所能。