This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OBC 1KW-汽车

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1, UCC28180, UCC28070A, PMP22220, UCD3138, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298825/obc-1kw-automotive

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070A、UCC28070-Q1、 PMP22220UCD3138PMP8740

您好、TI 团队:

我们正在计划为汽车级小型车辆实现 OBC。

请分享以下要求的一些参考设计。

输出功率-  1000W

输出电压-  300至450 VDC

输入电压-   110到265 VAC - 50Hz

输入电流-    最大7.5安培  

效率   -    >95%

PF         -     0.99

此致、
M·穆图拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthuraj,

    感谢您关注 TI 产品。

    • 我们有大量的参考设计、您可以使用我们的 TI 参考设计库进行搜索: https://www.ti.com/reference-designs/index.html。
    • 您还可以使用 Webench 电源设计器根据自己的参数生成定制电路: webench.ti.com/.../

    Webench 电源设计人员会推荐 UCC28180 (https://www.ti.com/product/UCC28180) 或 UCC28070A (https://www.ti.com/product/UCC28070A)、这是基于功率级别的良好选择。 对于汽车级器件、请考虑 UCC28070-Q1 (https://www.ti.com/product/UCC28070-Q1)。

    如需参考设计、您可以查看 PMP22220 (https://www.ti.com/tool/PMP22220)。 该设计使用 UCD3138 (https://www.ti.com/product/UCD3138)、这是我们的数字控制器。 高功率等级、高效率和高 PF 要求的应用、值得考虑使用数字控制器。 UCD3138在提供数字控制优势的同时也易于编程、因而在这方面非常出色。  

    您还可以查看 PMP8740 (https://www.ti.com/tool/PMP8740)。 此参考设计使用 UCC28180并与您的输出功率匹配、但效率不是很高。

    满足您的要求、您的输出电压的低端是300V。 PFC 电路几乎始终是某种形式的升压转换器(尤其是在该功率级别下)。 要使用升压转换器、您必须提高输出电压。 由于输入电压是通用交流输入、因此 PFC 级所需的最小输出电压为265V*sqrt (2)= 375V。 这就是大多数 PFC 电路输出电压为390V 的原因、以计入通用交流输入电压峰值。  

    如果 需要300VDC 输出电压、您可能需要考虑 PFC 之后的第二个直流/直流级。 还建议使用第二个直流/直流级、因为在高功率情况下、隔离很重要。 LLC、全桥或 PSFB 等器件可能会很有用。 UCD3138也是一个不错的选择、因为它可以控制 PFC 电路和直流/直流电路。 也可以使用模拟 PFC 控制器和模拟直流/直流控制器。

    我们有一款即将推出的新型 LLC 控制器、您可以考虑: https://www.ti.com/product/UCC25660 

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢乔纳森,我们将与您取得更好的联系。

    此致、

    M·穆图拉伊