This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:LP2989的错误引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333606/lp2989-error-pin-of-lp2989

器件型号:LP2989

您好!

在我们的设计中、我们采用 LP2989AIMX-5.0/NOPB。 LP2989的 Error 引脚用于通过逆变器激活电平转换器(这是一个低电平有效引脚)。 但是、出于测试目的、我需要禁用电平转换器。 因此、我要下拉 ERROR 引脚、即使 LP2989的输出处于良好状态也是如此。 我的问题是、误差引脚是用作门控输出、还是用作开路集电极引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sowmiya、  

    该产品具有与我们的集电极开路(也称为漏极开路) PG 引脚类似的拓扑

    此致!

    朱利耶特