This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2 Sch 回顾

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25798, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299182/bq40z50-r2-bq40z50-r2-sch-review

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ40Z50

大家好、

我正在参与一个使用 4 节串联锂离子电池的项目。 仅 暴露第四个电芯的正极端子和第一个电芯的负极端子。 电池单元平衡由电池内部的电路实现。

我选择了 bq25798作为充电器、并选择 BQ40Z50-R2作为电量监测计。 您能否查看 BQ40Z50-R2的原理图、尤其是 VC1、VC2、VC3和 VC4引脚的连接?

非常感谢。

谢谢、

彼得

e2e.ti.com/.../2642.BQ40Z50_2D00_R2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  BQ40Z50-R2过于合格、您能否建议一个更好的选择? 我想知道未连接的 VC1-VC4引脚是否会影响精度。 是否有没有没有没有 VC1-VC4引脚的低成本电量监测计? 我发现没有 VC1-VC4引脚的电量监测计适用于单节电池、因此电压范围不适用。

    非常感谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    您是否未使用单节电池(VC1-VC4)? 如果不是、我认为 BQ40z50_R2不是该应用的理想选择。 BQ40z50-R2需要测量各个 VCx 引脚上的电芯电压、以触发电压保护(例如过压、欠压)。 此外,报告的电压()将为零,因为它是单个电芯的总和。 我不建议这样做。  

    您可能需要查看 BQ34z100-R2这是栈顶电量监测计、但没有保护功能。 它具有库仑计数。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、我们不使用单个电池。 堆栈电量监测计听起来是我们更好的选择。

    非常感谢。  

    彼得