主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ40Z50
大家好、
我正在参与一个使用 4 节串联锂离子电池的项目。 仅 暴露第四个电芯的正极端子和第一个电芯的负极端子。 电池单元平衡由电池内部的电路实现。
我选择了 bq25798作为充电器、并选择 BQ40Z50-R2作为电量监测计。 您能否查看 BQ40Z50-R2的原理图、尤其是 VC1、VC2、VC3和 VC4引脚的连接?
非常感谢。
谢谢、
彼得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在参与一个使用 4 节串联锂离子电池的项目。 仅 暴露第四个电芯的正极端子和第一个电芯的负极端子。 电池单元平衡由电池内部的电路实现。
我选择了 bq25798作为充电器、并选择 BQ40Z50-R2作为电量监测计。 您能否查看 BQ40Z50-R2的原理图、尤其是 VC1、VC2、VC3和 VC4引脚的连接?
非常感谢。
谢谢、
彼得
Peter、您好!
您是否未使用单节电池(VC1-VC4)? 如果不是、我认为 BQ40z50_R2不是该应用的理想选择。 BQ40z50-R2需要测量各个 VCx 引脚上的电芯电压、以触发电压保护(例如过压、欠压)。 此外,报告的电压()将为零,因为它是单个电芯的总和。 我不建议这样做。
您可能需要查看 BQ34z100-R2这是栈顶电量监测计、但没有保护功能。 它具有库仑计数。
此致、
何塞·库索