主题中讨论的其他器件: BQ24090
此帖子附有 BQ24316数据表中与 IN 引脚欠压锁定功能相关的部分。
如果锂离子电池的电压通常低于3V、并在充电结束时高达4.3V、为什么设计的 UVLO 电平这么低?
在我看来、UVLO 阈值应该是4.7V、以考虑可能的最高电芯电压加上通过 BQ24316内的门控 FET 的压降。
由于 IN 引脚具有双重用途(UVLO/OVP 功能的输入以及门控 FET 的上游侧)、因此不能使用电阻分压器从外部强制提高 UVLO 阈值。 再加上对 UVLO 阈值进行任何调整、也会使 OVP 级别更高。