This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24316:欠压闭锁阈值似乎过低?

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24316, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300156/bq24316-undervoltage-lock-out-threshold-seems-too-low

器件型号:BQ24316
主题中讨论的其他器件: BQ24090

此帖子附有 BQ24316数据表中与 IN 引脚欠压锁定功能相关的部分。

如果锂离子电池的电压通常低于3V、并在充电结束时高达4.3V、为什么设计的 UVLO 电平这么低?

在我看来、UVLO 阈值应该是4.7V、以考虑可能的最高电芯电压加上通过 BQ24316内的门控 FET 的压降。

由于 IN 引脚具有双重用途(UVLO/OVP 功能的输入以及门控 FET 的上游侧)、因此不能使用电阻分压器从外部强制提高 UVLO 阈值。  再加上对 UVLO 阈值进行任何调整、也会使 OVP 级别更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有机会编辑我的问题、因此我只需回复即可。

    我的目标是制造由 USB C 电源供电的单节锂离子充电器。  在许多情况下、USB C 电源的电压可能太低而无法用作500mA 电池充电器。  示例包括:笔记本电脑上的 USB 端口负担过重、USB 电缆质量较差或太低。

    当 IN 引脚电压高于4.7V 时,我是否需要在外部构造一个真正的 UVLO 检测器,以将 BQ2452的 CE 引脚拉低?

    根据 BQ24316的设计、UVLO 检测似乎确实意味着"我将唤醒的最低电压、没有足够的电压为连接到我的 BQ24090供电"。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    是的、您理解 UVLO 是这样的、因此是正确的:"UVLO 检测实际上是指"我将唤醒的最低电压"。  这是 器件上电和复位的阈值。

    BQ24316用作过压和过流保护器、而不是欠压保护器。  因此、UVLO 不能用作欠压阈值来切换 FET 或触发保护信号。  它被设计成在电池电压极低的情况下将器件保持断电状态。

    如果您对具有较高阈值的 UVLO 感兴趣、我建议在 BQ24316之外实现您自己的保护电路。

    此致!

    安德里亚