This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:AFE BQ76952电芯平衡0x0083命令

Guru**** 2561010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299239/bq76952-afe-bq76952-cell-balancing-0x0083-command

器件型号:BQ76952

我正在测试0x0083 CB 有效命令读取和写入函数。

我观察到的是、我能够成功写入和读取所有寄存器、但只有0x0083寄存器读取命令不起作用、它始终只读取0x0000。

您能建议一下解决方案吗?

仅供参考、

仿真电池电压约为3.2电压、写入0x0A00的寄存器0x933B 相当于2560。

0x0083寄存器正尝试写入0x0001、考虑 Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Max Cells 的默认配置。

所有热敏电阻通道都处于其默认配置0x00、这意味着不使用通道来避免由于任何温度相关问题而导致 CB 停止。

如果我缺少任何配置、请告诉我。

我将使用主机控制型电池平衡、以便测试电池平衡控制寄存器。

此致、

基什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    我建议通读 BQ769x2 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)中的第10.1条、以确保不存在任何阻碍启用电芯平衡的情况。  

    此外、确保启用主机控制型电 芯平衡、因为0x0083 CB_ACTIVE_CELLS ()是主机控制型电芯平衡子命令、如果未启用主机控制型电芯平衡、则可以禁用该子命令。

    此致!

    安德里亚