请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 我正在测试0x0083 CB 有效命令读取和写入函数。
我观察到的是、我能够成功写入和读取所有寄存器、但只有0x0083寄存器读取命令不起作用、它始终只读取0x0000。
您能建议一下解决方案吗?
仅供参考、
仿真电池电压约为3.2电压、写入0x0A00的寄存器0x933B 相当于2560。
0x0083寄存器正尝试写入0x0001、考虑 Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Max Cells 的默认配置。
所有热敏电阻通道都处于其默认配置0x00、这意味着不使用通道来避免由于任何温度相关问题而导致 CB 停止。
如果我缺少任何配置、请告诉我。
我将使用主机控制型电池平衡、以便测试电池平衡控制寄存器。
此致、
基什