Other Parts Discussed in Thread: PMP41009
您好:
我对驻地协调员和 LP 的甄选有疑问。
在我的设计中、由 sluc487b 计算得出的 LP 过大。 这会使变压器的体积变大。 如果我 选择较小的 RC、我可以降低 LP 的值。
我想知道 它的缺点是什么吗? 会增大初级侧的峰值电流? 从而使占空比非常低? 怎样使输出纹波增大呢? 还有其他问题吗?
我该如何做出选择?
非常感谢、您已经为我提供了很多帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 尝试了在 CS 和 GND 之间添加一个100pF 电容器、如您所说、但它无法正常工作。
现在我发现输出的负载容量随着输入电压的增加而减小。 例如、在相同的电阻负载下、580V 输入可以输出15V 5.6W、但当总线电压上升到800V 时、输出变为9.5V 2.24W。
根据我的观察、开关的占空比始终很低、这是 Excel 表中提到的深度 DCM 运行模式吗?


占空比是否导致了负载减小问题?
当负载增加时、FB 引脚电势从大约1V 变为大约0V。 这可能是什么原因呢?
CH1:VCS,CH2:VVS,CH3:VFB,CH4:Vout

谢谢琳达。
我 尝试了在 CS 和 GND 之间添加一个100pF 电容器、如您所说、但它无法正常工作。
现在我发现输出的负载容量随着输入电压的增加而减小。 例如、在相同的电阻负载下、580V 输入可以输出15V 5.6W、但当总线电压上升到800V 时、输出变为9.5V 2.24W。
根据我的观察、开关的占空比始终很低、这是 Excel 表中提到的深度 DCM 运行模式吗?


占空比是否导致了负载减小问题?
当负载增加时、FB 引脚电势从大约1V 变为大约0V。 这可能是什么原因呢?
CH1:VCS,CH2:VVS,CH3:VFB,CH4:Vout

谢谢琳达。
需要您的帮助 q (≧▽≦q)
到目前为止、我观察到的一些问题如下:
1、 占空比总是很低,根据 Excel 表计算得出的 dmax 小于0.131。
2、加载后 VDD 电压大幅(最高27V)28V、,为什么它能在不触发输出过压保护的情况下继续工作?
3.如前所述、在输出加载时刻、FB 电压降至0V 左右、VDD 电压开始下降。 但我在总线电压为400V 时测试了 FB 电压、FB 电压在加载时仅降至约0.6V、而 VDD 电压保持稳定。 这是由环路不稳定造成的吗?
400V 输入(CH1:VDD,CH3:FB,CH4:Vout)时的波形

600V 输入(CH2:VDD,CH3:FB,CH4)Vout:时的波形

1.变压器转接无线电功率较低,所以占空比较低,您可以增加转接无线电功率以增加占空比。
2.由于 在高负载条件下向 VDD 电容器输送漏电能量、VDD 上升到27V、因此 VDD 电压会随负载增大。 输出 电压鉴别器将阻止泄漏电感复位和振铃、同时在振铃减少后的电流下降斜率期间持续采样辅助电压。 从而不会触发输出过压保护。

3、从这个波形可以看出占空比不是恒定的、控制回路应该是 不稳定的、可以尝试把 FB 电阻和电容器以及二次补偿元件改为和 PMP41009一样的。

4.将 R312更改为1.5k、填充 C305。