This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:UCC28740-Q1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287577/pmp41009-ucc28740-q1

器件型号:PMP41009

您好:

我对驻地协调员和 LP 的甄选有疑问。

在我的设计中、由 sluc487b 计算得出的 LP 过大。 这会使变压器的体积变大。  如果我 选择较小的 RC、我可以降低 LP 的值。

我想知道 它的缺点是什么吗? 会增大初级侧的峰值电流? 从而使占空比非常低? 怎样使输出纹波增大呢?  还有其他问题吗?

我该如何做出选择?

非常感谢、您已经为我提供了很多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我已经联系了设计人员、请她就这里的问题提供帮助。 她应该可以很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如您所说、较小的 RC 将增加初级峰值电流、您需要为变压器的初级侧提供更多匝数、以确保不会 使峰值电流饱和。 并且还会增加输出过电流点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢升阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢,我需要一些时间来理解 您所说的内容。 我还有一个有关 PMP41009的问题。

    这个图是 上部 FET 漏极到 GND 电压(CH1)和下部 FET VDS(CH2)。

    如红色矩形中所示、初级侧发生了较大的振荡。 如何改进该波形?

    再次感谢。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常操作波形、您无需对其进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你,非常讨厌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨琳达,我面临一个新的问题:

    我在输出的两端放置了一个电子负载、当使用恒流输出模式时、如果电流接近设计的最大输出电流、电路将不会启动。 但它在恒定电阻模式下工作。Ω

    这样做的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 CC 模式输出电流是否有尖峰。  输出电压在点的电压(带载点)是多少? 您也可以增加该值并重新执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计的输出功率为2W,输出电压为15V ‘s 当电子负载。CC 模式电流为0.06A 时,可以工作,但不能在0.08A 时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白"点上输出电压"是什么意思、是时候连接负载了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是负载开启点的输出电压。 从波形可以看出、您似乎将其设置为0V、您可以将其增大吗? 很明显、15V 终端设备无法在0V 启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了负载点,处的输出电压、但这些问题仍然存在。

    这些图片显示了不同负载点上的加电过程

    2V:

    5V:

    :μ V

    :μ A

    :μ A

    :μ A

    过早添加负载会导致输出电压降至零或稳定至意外电压。

    我不知道在这种假体中会发生什么。 您能帮我分析一下吗?

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则应 转到恒定电流(CC)调节。 您可以尝试在 CS 到 GND 之间添加一个100pF 电容器、如果 没有改善、您应该在恒流调节中增加目标输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尝试了在 CS 和 GND 之间添加一个100pF 电容器、如您所说、但它无法正常工作。

    现在我发现输出的负载容量随着输入电压的增加而减小。 例如、在相同的电阻负载下、580V 输入可以输出15V 5.6W、但当总线电压上升到800V 时、输出变为9.5V 2.24W。

    根据我的观察、开关的占空比始终很低、这是 Excel 表中提到的深度 DCM 运行模式吗?

    占空比是否导致了负载减小问题?

    当负载增加时、FB 引脚电势从大约1V 变为大约0V。 这可能是什么原因呢?

    CH1:VCS,CH2:VVS,CH3:VFB,CH4:Vout

    谢谢琳达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尝试了在 CS 和 GND 之间添加一个100pF 电容器、如您所说、但它无法正常工作。

    现在我发现输出的负载容量随着输入电压的增加而减小。 例如、在相同的电阻负载下、580V 输入可以输出15V 5.6W、但当总线电压上升到800V 时、输出变为9.5V 2.24W。

    根据我的观察、开关的占空比始终很低、这是 Excel 表中提到的深度 DCM 运行模式吗?

    占空比是否导致了负载减小问题?

    当负载增加时、FB 引脚电势从大约1V 变为大约0V。 这可能是什么原因呢?

    CH1:VCS,CH2:VVS,CH3:VFB,CH4:Vout

    谢谢琳达。

    需要您的帮助 q (≧▽≦q)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我分享原理图和变压器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是  原理图和变压器规格、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际 PCB 和原理图之间稍有不同、两个 MOSFET 的栅极电阻为1Ω、C313为150 NF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我观察到的一些问题如下:

    1、 占空比总是很低,根据 Excel 表计算得出的 dmax 小于0.131。

    2、加载后 VDD 电压大幅(最高27V)28V、,为什么它能在不触发输出过压保护的情况下继续工作?

    3.如前所述、在输出加载时刻、FB 电压降至0V 左右、VDD 电压开始下降。 但我在总线电压为400V 时测试了 FB 电压、FB 电压在加载时仅降至约0.6V、而 VDD 电压保持稳定。 这是由环路不稳定造成的吗?

    400V 输入(CH1:VDD,CH3:FB,CH4:Vout)时的波形

    600V 输入(CH2:VDD,CH3:FB,CH4)Vout:时的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.变压器转接无线电功率较低,所以占空比较低,您可以增加转接无线电功率以增加占空比。

    2.由于  在高负载条件下向 VDD 电容器输送漏电能量、VDD 上升到27V、因此 VDD 电压会随负载增大。 输出 电压鉴别器将阻止泄漏电感复位和振铃、同时在振铃减少后的电流下降斜率期间持续采样辅助电压。 从而不会触发输出过压保护。

    3、从这个波形可以看出占空比不是恒定的、控制回路应该是 不稳定的、可以尝试把 FB 电阻和电容器以及二次补偿元件改为和 PMP41009一样的。

    4.将 R312更改为1.5k、填充 C305。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想知道低占空比剂量会影响控制环路的稳定性吗?

    是否可以 将电阻和电容设置为 与 PMP41009相同的值、而我使用了与 PMP41009不同的光耦合器和可调并联稳压器?